This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823-Q1:引脚说明

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684084/drv8823-q1-pin-clarification

器件型号:DRV8823-Q1

团队、

对于 DRV8823-Q1 4桥串行接口电机驱动器: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8823-q1.pdf

在引脚功能表中、ISEND 为引脚22、但在芯片图中、其引脚21标记为 DISEN。

在功能表中、DOUT1也是引脚22、这与芯片图相匹配

请确认正确的内容。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    感谢您指出这种不一致之处。 ISEND 应为 DISEND。

    此外、ISENA 应为 AISEN;ISENB 应为 BISEN;ISENC 应为 CISEN。

    这将在未来的数据表更新中进行更正。