This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:高侧电荷泵、可耐受短路。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680985/drv8320-high-side-charge-pump-withstand-against-short

器件型号:DRV8320

如果  其中一个高侧栅极驱动  器 GHA 对地短路、其他两个高侧输出会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yeasahu、
    您能描述一下这种短路的测试条件吗? 您的系统设置是什么? 这是运行负载时的情况吗? 器件设置在什么模式?
    在正常情况下、nFault 将触发并关闭驱动器、并报告故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单的提问。
    根据方框图、电荷泵对于所有三个高侧驱动器都是通用的。
    具有低 Rdson 的晶体管的输出电压。 栅极驱动器电流非常高。
    高电流如何影响其他通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yeasahu、
    其他半桥不会受到影响、但根据模式和设置、器件可以完全关断以保护自身。 谢谢你。