This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:我们正在检查 DRV8839和 DRV8837之间的性能。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683564/drv8839-we-are-checking-the-performance-between-drv8839-and-drv8837

器件型号:DRV8839
主题中讨论的其他器件:DRV8837

降级:

我们将检查 DRV8839和 DRV8837之间的性能。

您能否就以下问题提供一些建议:

DRV8837 在控制两个电机时具有两个制动模式、DRV8839是否具有制动模式?  

  如果 DRV8839 同时驱动两个电机(两个电机的 PWM 是独立的)、DRV8839是否会发生混合制动模式现象。

2.是否有关于50%、20%占空比的正向和反向的图?

3.控制一个电机的 DRV8839 与控制两个电机的 DRV8839之间是否存在电机 功率、响应时间、制动模式等差异?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian Wu、

    我修改了我的答案:

    此调查问卷的最终应用是什么? 您的工作电压范围是多少?

    请参阅以下答案:

    1.我们不建议您使用 DRV8837旋转两个电机。 您是不是说 DRV8839在驱动一个电机时具有一个制动模式? 驱动两个电机时、每个连接的电机只有一个制动模式(相应电机的 INx PWM 为低电平)。

    在驱动两个电机时、PWM 相互独立。 因此、一个电机可以在另一个滑行、制动或向前移动时制动。

    2.我们没有这些图表。

    3.我已经了解了这一点。 驱动一个电机或两个电机之间的驱动规格不应存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫特:
    非常感谢、我们已经得到了答案。
    非常感谢!
    此致
    祝你好运