This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:驱动加热器模块

Guru**** 2381030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683304/drv8881-driving-a-heater-module

器件型号:DRV8881P

因此、我们有一个板、它使用一组 DRV8881P 来毫无问题地驱动多个电机。  现在、我们希望重复使用同一电路板来驱动一些电阻式贴片加热器(使用我们的控制器的 PWM)。

但是、根据我们首次启动电路板时执行的测试、当我们尝试驱动纯阻性负载时、似乎存在一些问题。  尽管从未实际达到过流、但似乎希望采用限流机制或沿着这些线路执行某种操作。
因此、我们在数据表中找不到任何指示高 di/dt 下出现故障或限制模式的规格。  这是隐藏的规范吗?  如果是、是否有希望重复使用此部件来驱动加热器、或者我们是否继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    负载的电阻是多少?

    什么是电源电压、VREF 和电流感应电阻器?

    您是否正在监控 nFAULT? 如果是、nFAULT 是否发出有效信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    我正在处理的信息是一个二手信息、仅记录在内存中。 我对测试仪有足够的信心、即设置已适当配置、不会实际超过设计的电流限制。 尽管如此、我将再次查看您提出的这些细节、并尝试在我的一侧复制测试。

    同时、您是否了解在该器件或其系列中驱动电阻负载的任何先例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TJ:

    该系列中的其他器件驱动了电阻负载。 通常、只要电流不超过斩波电平、这就不是问题。 如果电流超过斩波电平、输出通常会在消隐时间(900ns 至1.8us)内打开、然后立即进入电流调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    显然,我对他人知识的信任是错误的。 我成功地挖掘了一个评估板、看来它可以毫无问题地驱动电阻式加热器。