This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:Mouser 的 Exchange

Guru**** 2382070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700, DRV8662EVM, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680146/drv8662evm-exchange-at-mouser

器件型号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700EVMDRV2700DRV8662

我订购 了 DRV8662EVM 、但实际上需要 DRV2700EVM。  Mouser 希望在退货之前确认模块是否正常工作。  您能提供帮助吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我不确定我们如何在这里提供帮助? 您是否因为 EVM 的功能而希望使用不同的 EVM? 两个器件都可以驱动相同的功率级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8662EVM 是否限制在较低的频率? DRV2700看起来更适合用于压电警报。 对于报警应用、我需要接近8kHz 的频率。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、它们都可以驱动相同的频率。 DRV8662数据表面向触觉应用、其中 DRV2700面向压电角和更多工业设计进行销售、但它们是非常相似的器件。 该器件的8kHz 稍高、具体取决于负载电容和输出电压。
    我要说的是、具有压电式控制台的 DRV2700EVM 可能更易于使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为也是这样。 我需要的是 DRV2700EVM。 Mouser 希望我在将器件发回之前与您确认器件是否正常工作。 我是否可以对器件执行一些检查来验证其功能? LED 闪烁、但选择指南中没有推荐的压电式传动器。

    表7. 压电致动器选择
    制造商器件型号电容(nF)
    额定电压
    (VPP)尺寸(mm)
    AAC MLB3503-G 50 200 35 x 3 x 0.96
    AAC MLB3503B-G 180 100 35 x 3 x 1
    AAC MLB3503C-G 670 48 35 x 3 x 1

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以循环显示默认操作模式、并测量示波器上的输出。 LED 闪烁是器件正常工作的良好标志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50伏 p-p 时的第1个模式正弦波  它具有3个不同的频率、它们会在它们之间切换

    第二种模式不是什么

    第3种模式是100伏 p-p

    第4种模式不是什么

    第5种模式是150伏 p-p

    第6种模式不是什么

    第7种模式是大约200伏 p-p

    我使用模拟示波器和锂聚合物电池为电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来对我来说很实用。 显示200Vpp 下输出的屏幕截图应证明其工作正常。 不确定 Mouser 在寻找什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果您有其他问题、请随意制作另一个主题。 我现在将关闭这个。