This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:在低 VM 电压下具有 UVLO 功能

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680871/drv8813-uvlo-function-at-low-vm-voltage

器件型号:DRV8813

您好!

当 VM 电压低于 UVLO 电压时、可确保器件中的电路完全禁用、内部逻辑通过内部失效防护电路复位。
我的客户想知道 UVLO 功能在低 VM 电压下是否工作良好、例如 VM=2V。 这是上电情况。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    "如果 UVLO 功能在低 VM 电压下工作正常、例如 VM=2V"是什么意思?

    这是否意味着 VM 电源正在斜升? 斜坡速率是多少?
    客户是否打算设置 VM=2V 并保留它?
    客户在该 VM=2V 区域是否有具体问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我的英语很差。

    >这是否意味着 VM 电源正在斜升? 斜坡速率是多少?
    >客户是否打算设置 VM=2V 并保留它?
    >客户在该 VM=2V 区域是否有特定问题?
    ->我的客户关心 DRV8813是否在 VM 上电期间以 UVLO 运行输出。
    在 VM 中、加电期间欠 UVLO、DRV8813输出是否完全禁用?

    我认为、在 UVLO 下、Charg 泵被禁用。
    正确吗?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    这方面的进展如何?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    设备在低 VM 时似乎正常工作。