请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8320、 DRV8305、 DRV8323你好!!
我需要使用 BLDC 有传感器电机开发 E-skate 板驱动解决方案。
电机:每个50A/36V (驱动两个电机)
我以前从未使用过 ST 解决方案、因此我需要一些帮助才能开始使用。
是否有必要为此类应用使用反馈控制?
指明了哪种 TI 解决方案?
此致、
Marco
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marco:
查看我们 的电动自行车应用手册 和 电动踏板车参考设计页面。 最近、一名 TI 员工参与了一个利用 我们的 MSP430F5529和 DRV8302H 构建摩托车的个人项目。 我认为这些是很好的起点、因为它们是类似的应用。 使用具有集成传感器的 BLDC 电机可能是最简单的入门方法、但如果您对无传感器感兴趣、我们也有 相关的应用手册。
由于您需要大电流、我建议查看我们 的无刷直流栅极驱动器 器件产品系列。 尤其是 DRV8305、DRV8320和 DRV8323可能是您项目中最有趣的解决方案。 还可 在需要调整 FET 尺寸时查看我们的功率 MOSFET 和电机驱动器 MOSFET 产品系列。