This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:PWM 电压高电平的示波器时间刻度是多少?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683291/drv10975-what-is-scope-time-scale-for-pwm-voltage-high-level

器件型号:DRV10975

大家好
如果 PWM 输入信号的上升时间较慢、是否会导致 PWM 控制故障? PWM 电压高电平的示波器时间刻度是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaine、

    输入进入施密特触发器。 DRV10975一旦看到对应于高电平的电压电平、内部位就会设置为高电平。 出现高电平的电压可能低于2.2V (A 2.2保证高电平、但应在较低电压下触发)。 我看到的唯一一个上升时间较慢的问题是、应用的占空比可能会有更大的变化。

    谢谢、
    Brian