This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8838:控制方法

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683240/drv8838-control-method

器件型号:DRV8838
主题中讨论的其他器件: DRV8837

你(们)好

我能否在 DRV8838的 EN 引脚上输入 PWM 信号?

我知道 DRV8837支持 PWM 控制,但我的现有硬件是 DRV8838,它需要 速度控制。

我不确定是否可以在 DVR8838的 EN 引脚上输入 PWM

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DRV8838、您可以通过对使能引脚进行 PWM 操作来驱动、并向相位引脚发送逻辑高/低电压电平来控制电机旋转方向。

    如需了解更多相关信息、请参阅本节中上文的第6.6节和 DRV8838时序图。

    使能端的 PWM 范围为0至250kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的重放。
    我想澄清一下您对开关功能的建议。
    您提到过通过控制 PH 开关频率来控制速度。
    这意味着在 PH 引脚而非 EN 引脚上输入 PWM 信号吗?
    我的理解是通过 PH 引脚切换方向、通过 EN 引脚切换 PWM 控制。
    再次感谢

    Yuga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuga、您好!

    我对 DRV8838的 PH-EN 引脚的解释不正确。 请参阅上述修改后的答案。 您可以通过使 EN 引脚具有 PWM 输入来驱动。