请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM 客户遇到 BOOSTXL-DRV8305EVM 问题。 他将 InstaSPIN FOC 软件与18V 7极 SMPM 电机配合使用。
他正在尝试在初始电机启动时获得最大扭矩。 并在整个过程中使用速度控制反馈环路(实验5b)保持强大的扭矩。 他的问题是、在整个过程中、他的扭矩非常小。 使用实验4 (扭矩控制)、当他显著增大 IqRef 值时、他的扭矩仍然很小。 停止转子旋转不需要太多时间。
您能告诉我他应该更改哪些参数来最大限度地提高电机提供的扭矩吗? 您能否参阅他可能发现的任何相关文档来解决此问题?
此致、
Naser