This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:OCP 抗尖峰脉冲时间变化

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680849/drv8711-ocp-deglitch-time-variation

器件型号:DRV8711

您好!

您是否有 OCP 抗尖峰脉冲时间变化数据?
OCPDEG:典型值1us、2us、4us 和8us。
我想知道这些值的最大值和最小值。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    我需要与我的团队交谈、以查看是否有人拥有此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James - San、

    这个问题的进展如何?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    OCP 抗尖峰脉冲将变化+/-10ns。