This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323的电流保护

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683035/drv8323-current-protection-for-drv8323

器件型号:DRV8323

您好!

DRV8323有两种电流感应方法、即 VDS 感应和分流电阻器。

Waht 是这两种保护之间的主要差异、我们只能使用一种电流感应。

根据我的理解、这两者都应该是必需的、因为 VDS 感应主要用于快速响应的保护、但不是很精确、

分流电阻器的重新调整速度不快、但精度更高、可用于电流反馈控制

请告诉我您是否有意见。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您的理解是正确的。 我有几个明确的问题:

    • VDS 感应是一种保护功能、它还将检测电源轨和开关节点上的接地短路。
    • 分流电阻器+放大器旨在根据电机的机械负载条件将电流限制为特定值。