This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV101:解决方案确认-针对15V/1.5A 的电磁阀应用

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682944/drv101-solution-confirm---solenoid-application-for-15v-1-5a

器件型号:DRV101

您好专家、

我的客户在工业电话上有一个工业应用。 坞站上有电话插槽、他们希望使用螺线管来实现 授权。 他们希望在其应用中使用 DRV101。 在这种情况下、我们是否有更好的解决方案? 条件。 V/I=15V/1.5A。 如果我们需要了解其他情况、请告诉我、并将向您回复、谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    DRV101应适用于该应用、但如果您正在寻找替代方案、DRV103也适合您。 DRV103不使用 BJT 进行下拉、而是使用 MOSFET。 虽然最大额定电压较低、但电流能力和泄漏电流较低。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius