This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:FET 短路导通时的前置驱动器故障

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683041/drv8711-pre-driver-fault-at-short-turning-on-fet

器件型号:DRV8711

您好!

我在帖子下方显示红色。
我再次有一个问题。
您能回答下面的问题吗?
e2e.ti.com/.../396386

问:
威尔逊在上述帖子中表示如下。
===================
如果前置驱动器命令外部 FET 导通、则在2.2us 后、我们将查看比较器输出、如果输出为高电平、则无故障、否则标记为故障。
===================
PDF 在导通 FET 时如何在2.2us 条件下运行?


此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    PDF 在2.2us 下未激活。
    当 LS 或 HS 被命令改变时、一个2.2us 定时器被启动。 在2.2us 时、LS 或 HS 输出受到监控。 如果 LS 或 HS 未达到预期水平、则会发出 PDF 故障。

    请注意、2.2us 是典型时间。 由于内部时钟、可能会有一些变化。