This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:失速检测功能

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682459/drv8823-stall-detection-function

器件型号:DRV8823
主题中讨论的其他器件: DRV8711

您好电机驱动器团队  

它在 DRV8823中是否具有失速检测功能?

它是否具有失速检测功能。 您能否推荐具有失速检测功能的另一项?

谢谢

此致

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    DRV8823没有失速检测功能。

    您是否打算驱动步进电机或有刷电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick

    您是否建议使用具有失速检测功能的步进电机?
    -RPM 范围(正常:120~150 RPM、最大值:600 RPM)
    输入:12V
    最大电流:500mA

    谢谢

    此致
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    此时、DRV8711是唯一具有集成失速检测功能的器件。

    DRV8711需要外部 FET。