This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873完整数据表

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8837, DRV8873-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682931/drv8873-q1-drv8873-complete-datasheet

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873DRV8837

尊敬的先生

您能否帮助提供 DRV8873的完整数据表?

KMM 客户希望在新设计中使用 DRV8837。

DRV8873的预测 可能 超过 100KPCS/Y

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、出现文书错误、我们需要 DRV8873-Q1完整数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、

    请让客户在此处申请数据表:www.ti.com/.../DRV8873-Q1

    在"提供完整数据表和其他信息"之后选择"立即申请"。 在"更多信息和样片可用性"框中