This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10866EVM:如何连接(PWM 和 FG 引脚)以实现最佳闭环 MCU 控制

Guru**** 2378910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10866EVM, DRV10983-Q1, DRV10974, DRV10964, DRV10975, DRV10963, DRV10975EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682915/drv10866evm-how-to-connect-pwm-and-fg-pins-for-optimal-closed-loop-mcu-control

器件型号:DRV10866EVM
主题中讨论的其他器件: DRV10983-Q1DRV10974DRV10964DRV10975DRV10963DRV10975EVM

您好:

想知道是否有任何包含(最佳)闭环 MCU 控制器的 DRV___评估模块。

DRV10866EVM 具有两个 PWM 和 FG 引脚、可实现最佳的闭环 MCU 控制。这适用于5V 系统。

我需要构建和测试具有闭环 MCU 控制的 DRV 系统。 三相 BLDC 电机由汽车电池(典型值为12V)供电。

我需要有准确的控制、并且能够对 BLDC RPM 进行编程(上升/下降、保持恒定)。

您会推荐什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dan Hariton、

    有许多 DRV10x 产品可兼容使用 MCU 生成速度环路。 有一些器件在5V 电压下工作:DRV10974、DRV10964和 DRV10963。 如果您需要12V 电压、那么 DRV10983-Q1、DRV10974或 DRV10975可以在 12V 汽车应用中更好地为您工作。

    一般来说、对于速度环路、我们需要一种方法来了解电机的当前速度以及电机电流所应用的速度命令。 FG 输出引脚的频率将指示速度(如果 器件兼容、则通过 I2C 读取速度)。 此外、速度命令与 MCU 生成的 PWM 占空比%相关联、该占空比%会进入 DRV10x 器件的 PWM 或速度引脚。 如果速度太低、增加 PWM 占空比百分比、如果速度太高、则降低占空比。

    希望这些信息能帮助您在设计中评估我们的器件。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Cole。

    DRV10975EVM 评估模块是我所需产品的最佳答案。 12V 电源。