主题中讨论的其他器件: DRV10983-Q1、 DRV10974、 DRV10964、 DRV10975、 DRV10963、 DRV10975EVM
您好:
想知道是否有任何包含(最佳)闭环 MCU 控制器的 DRV___评估模块。
DRV10866EVM 具有两个 PWM 和 FG 引脚、可实现最佳的闭环 MCU 控制。这适用于5V 系统。
我需要构建和测试具有闭环 MCU 控制的 DRV 系统。 三相 BLDC 电机由汽车电池(典型值为12V)供电。
我需要有准确的控制、并且能够对 BLDC RPM 进行编程(上升/下降、保持恒定)。
您会推荐什么? 谢谢你。