This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:用于控制0 - 48V 信号的引脚占用

Guru**** 2378950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678774/drv2700evm-pin-occupancy-for-control-a-signal-0---48-v

器件型号:DRV2700EVM

您好!

我需要正确的引脚占用。  
我的外部模拟信号的振幅为4V、没有失调电压(-2V 至2V)。 在输出端、我需要0V 至48V 的电压。因此、我需要24V 的失调电压和系数12的增益。

如何为应用设置跳线?

我进行了很多实验、但当我在引脚 TP8 (-IN)上启用直流偏移时、输出会中断。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    我的同事将在接下来的几天内作出答复、并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您是否希望输出从-24V 切换到+24V、从而在整个负载上提供48V 摆幅的差动输出? 或者、您是否希望在单端模式下使用该器件、将一个输出从0V 驱动到48V、同时将负载的另一个输出接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需发布一个提供更多信息的回复、或者在由于超时而锁定此主题时创建一个新主题帖。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师