主题中讨论的其他器件: DRV8873、 DRV8143-Q1、 DRV8873-Q1
大家好!
客户希望使用 DRV8801A-Q1 来提供 单向电流、例如使用 PWM 控制 OUTA 上部开关、并且 OUTB 下部开关始终处于打开状态。 另一个 MOSFET、例如 OUTA 下 开关和 OUTB 上开关、始终处于关闭状态。 这种使用是否会影响器件的寿命?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
客户希望使用 DRV8801A-Q1 来提供 单向电流、例如使用 PWM 控制 OUTA 上部开关、并且 OUTB 下部开关始终处于打开状态。 另一个 MOSFET、例如 OUTA 下 开关和 OUTB 上开关、始终处于关闭状态。 这种使用是否会影响器件的寿命?

您好、Hale、
[引用 userid="529778" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1184116/drv8801a-q1-only-provide-single-direction-current ]客户希望使用 DRV8801A-Q1 提供 单向电流、例如使用 PWM 控制 OUTA 上开关、OUTB 下开关始终处于打开状态。 另一个 MOSFET、例如 OUTA 下 开关和 OUTB 上开关、始终处于关闭状态。 此用途是否会影响器件的寿命?[/quot]MODEx 引脚配置是什么?
如果 OUTA 由 PWM 控制、那么您如何知道 OUTA 下 FET 始终处于关闭状态? 是否有任何数据表参考以支持这一点? 在这种情况下、我认为您无法选择将较低的 FET 控制为关闭。 无论如何、我认为这对芯片生命周期没有任何负面影响。
Brian
您好、Hale、
感谢您的提问。 在该器件的整个生命周期内没有问题、但是 DRV8801A-Q1不支持您所述的序列。 为了实现控制序列"OUTA HS ON <-> HS and LS OFF (OUTB LS 始终开启)"、需要使用半桥 DRV814x-Q1 2件。
对于 H 桥(全桥)驱动器、我们没有状态"一个通道 LS 开启、另一个通道 HiZ (HS 和 LS 关闭)"
这是 DRV8801A-Q1的表格。 它不支持您描述的序列。 HIZ 状态仅适用于"两个通道 HiZ"。 这与 DRV8873/4/6-Q1和 DRV8243/44/45-Q1等其他 H 桥降压器相同。

DRV8134-Q1半桥驱动器可支持此组合。 DRV8143-Q1将很快发布。 如果客户对半桥驱动器 x 2件解决方案感兴趣、请直接联系我。
DRV8143-Q1的表和方框图。


如果客户愿意更改诸如 "outa HS on <-> LS on "和 "OUTB LS on Always (OUTB LS 始终开启)"之类的序列、则 DRV8873/4/6-Q1和 DRV8243/44/45-Q1可在独立模式下使用。
以下是 DRV8873-Q1独立模式的示例。 DRV8801A-Q1没有独立的模式供参考。

此致
Shinya Morita