This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662的异常波形...

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680808/drv8662-abnormal-waveform-of-drv8662

器件型号:DRV8662

尊敬的 Sirs:

是否有人知道 DRV8662有什么问题?

随附的是带/不带负载的原理图和波形!

Gain1=Gain2=0

请帮助。

谢谢。

原理图:

2.无负载的输出波形。

3.带负载的输出波形。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    首先、我要强调 ILIM 设置为1.5A、升压电感器的额定饱和电流似乎为1.3A。 升压电感器的额定电流应达到为升压设置的最大电流。
    您是否使用过不同的升压电感器?
    您的负载电容是多少? 您是否尝试过不同的负载?
    此外、该器件通常用于频率较低的信号、低于500~300Hz、如数据表所示。 您是否尝试过低频信号?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    您这边有没有任何更新? 自上次沟通以来已经有几天了。
    我们想跟进并相应地关闭该主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器