This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:功率耗散

Guru**** 2378950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681154/drv8870-power-disipation

器件型号:DRV8870

您好!

我们的客户查看数据表上的 P16。

在 Ta=58度时、Rdson 估计为0.72 Ω。

您是如何估计该值的?

如图1所示、在 Ta=58度时、标准化 RDS0n 为1.18。

RDSon 的典型值为0.565 Ω、最大值为0.68 Ω 因此、在 Ta=58度时、它介于0.666 Ω 至0.802 Ω 之间。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    °数据表、在58 μ A 环境温度下、Rdson 为0.666 Ω。

    在 P16中、结温可达80°、Rdson 在80 °时约为0.72 Ω。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    如果我知道结温提前达到80度、
    我不计算功率耗散和结温、对吧?

    您能否计算出 Ta=30度且 IRMS=2A 时的结温?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1的答案是肯定的。 您可以计算环境温度、而不是结温下的功率耗散。

    对于问题2、是的、我可以计算结温。

    Ta=30 °C 时、Rdson =0.565ohm*1.05=0.593ohm

    功率= I^2*RDSon=(2A)^2*0.593=2.373W

    TJ=Ta+(P*RJA)=30°C+2.373W * 41.1 °/W=127.53°C

    这些值是根据数据表计算得出的。 实际上、应考虑散热问题。

    以下链接是有关热分析的信息、您可以参考。

    http://www.ti.com/adc/docs/midlevel.tsp?contentId=105986&DCMP=PCB_Thermal_Calc&HQS=NotApplicable+IL+thermal

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    我计算出 Ta=58度和 IRMS=0.8A 时的结温、方法与您相同。

    Rdson = 0.565ohm*1.18 = 0.6667 ohm, Ta=58度
    (此时它还不是0.72欧姆)

    功率= 0.8A*0.8A*0.6667 = 0.427W
    TJ=58+0.427W*41.1/W=58+17.53=75.53度
    即使数据表中 θ JC 为48/W、它也是78度。

    我想再次确认图1的 X 轴是否显示环境温度、而不是结温?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    是的、图1中的 X 轴是环境温度、而不是结温。

    谢谢。