This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:BOOST-DRV8711的噪声和振动问题

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682139/boost-drv8711-the-noise-and-the-vibration-question-for-boost-drv8711

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8711

大家好、

客户将 BOOST-DRV8711用于步进电机应用。 他使用具有2A 电流的1/16步进模式。

当电机通过 BOOST-DRV8711工作时、会产生大量噪声和振动。  

如果他使用另一个电机驱动器件与同一个电机、则噪声和振动 非常小。

因此、客户希望了解是否有任何解决方案来降低 噪声和振动。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    另一个具有更安静性能的电机驱动解决方案的微步进设置是多少? 您能否尝试使用 DRV8711的较小微步进设置? DRV8711可以一直到1/256微步进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    此外、您的客户是否已查看以下应用手册? 这些应用手册将帮助您的客户为其系统选择最佳 DRV8711设置。

    《DRV8711快速旋转和调优指南》

    DRV8711衰减模式设置优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果阶跃较小、噪声和振动是否可以更小?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    是的、减小步长有助于振动。 我建议查看电流波形、并确保 DRV8711经过正确调节。 您需要确保电流波形具有良好的正弦形状。 还要检查每个电平的电流纹波是否不是太大。 如果驱动器未正确调整、则正弦波可能看起来不正确、或者每个电流电平的纹波可能很大。