请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 DRV8302、 DRV8303、 DRV832X、 DRV8704
我正在寻找一款能够调节扭矩的直流有刷电机驱动器(这意味着电流)。
驱动器的输入将是电压信号(可能来自 Arduino)、即目标电流的图像。 然后、驱动器内部可能具有一个带有输出电流传感器的全 H 桥。
该驱动器应与高达50V 的直流有刷电机兼容、并应能够提供高达15A (30A 峰值)的输出电流。
是否有人知道我可以使用哪个驱动程序?
之后、我必须找到电流和占空比之间的关系、以便正确编程 Arduino。
提前感谢您的帮助。