This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:反向电源保护

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682312/drv8704-reverse-supply-protection

器件型号:DRV8704
主题中讨论的其他器件: DRV8701

您好!

我一直在为我正在开发的产品评估 DRV8704和 DRV8701驱动器。 尽管 DRV8704似乎更适合控制我拥有的两个 H 桥、但我注意到它没有提及 DRV8701的数据表第7.3.14节中的反向电源保护。 这是否与 DRV8704的硬件相关? 或者、能否使用8701数据表中的部分作为指南来实现类似的反向电源保护?

谢谢!
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    DRV8704未用于实现电池反向保护。 如果您需要为 DRV8704提供电池反向保护、请考虑以下替代方法:


    1) 1)将 N 通道放置在接地路径中、而不是 VM 路径中
    2) 2)在 VM 路径中使用 P 沟道而不是 N 沟道
    3) 3)在 VM 路径上使用二极管