This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:峰值电流变化

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680844/drv8711-peak-current-variation

器件型号:DRV8711

您好!

您是否有峰值电流变化数据?
-灌电流:Typ100mA、150mA、200mA 和400mA
-电源:典型值为50mA、100mA、150mA 和200mA
我想知道这些值的最大值和最小值。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    我需要与我的团队交谈、以查看是否有人拥有此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    考虑到参数、温度和工艺的变化、每个电流设置可相差+/- 50%。 栅极驱动器通过并联导通内部 FET 来控制电流、IDRIVE 电流约为10V/(RDSon / FET 数量)。 在室温下、由于参数和工艺变化、我们预计仅为+/-25%。 在温度范围内、我们预计会有另一个+/-25%的变化(高温会降低电流的速率、低温会降低电流的速率)。 通过将这些变化相加、我们可以确定在器件和温度范围内会有大约+/-50%的变化。