This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682251/drv2700-drv2700

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件: ash

您好,

我正在寻找适用于压电式应用的高温驱动器,例如额定温度为135°C 的 DRV2700。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashkan、

    遗憾的是、我们没有能够实现此温度范围的压电式驱动器。
    您为什么需要高温范围?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    它用于石油和天然气钻探系统。 实际上它是高温高压!

    谢谢