This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:FET 体二极管

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8838
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682158/drv8837-fet-body-diode

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件:DRV8838

你(们)好

DRV8838的输出级如下所示。

H 桥的 FET 具有并联的二极管。

1。

是体二极管吗?

它的功能是否可以像飞轮二极管?

2.

此图中是否有任何其他未显示的组件?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。 它是 FET 的体二极管。 体二极管可用作 H 桥中的飞轮二极管、也可用作感性负载的半桥。

    2.是的。 例如、OCP 电路、此图是一个简单的功能方框图。

    谢谢。