This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:压电保护:短路保护

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680982/drv2667-piezo-protection-short-circuit-protection

器件型号:DRV2667

您好!

我正在研究 DRV 2667的内部结构,我发现该电路:短路保护、

但是、DRV2667的数据表中没有规格或参考、

我想知道一个参考或规格、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lahkal、

    您可以在数据表第7.3.11.2节中找到对短路保护的引用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    本段中没有任何解释、

    我需要 该模块的参考

    此致

    Aymane Lakhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    短路事件会产生过流、因此在发生短路时会启用过流保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将在器件的输出端造成短路、则触发保护的电流大小不会有多大影响。 但是、该器件能够输出大约50mA 的电流。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我知道它是差分保护、但我需要一个角色或行为相同的 TI 芯片。
    我需要一个参考。

    此致
    Aymane Lakhal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是否正确、即您需要一个仅执行过流保护的单独 IC (而非 DRV2667)? 如果是这种情况、您可以查看我们的隔离或接口产品系列、如果没有符合您所需的器件、您应该联系当地的销售代表以了解有关 TI 产品的更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器