This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8814:电流 PWM 控制

Guru**** 2379430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681809/drv8814-current-pwm-control

器件型号:DRV8814

是否无法停止 PWM 对内的控制?

或者是否有没有采用相同引脚排列的 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Okumura-San、

    是否要禁用电流调节? 如果是、请参阅数据表的第7.4.2节:

    '如果不需要电流调节功能、可通过将 xISENSE 引脚直接连接到来禁用该功能
    并将 xVREF 引脚连接到 V3P3。'


    另一种方法是将 xVREF 引脚设置为 V3P3OUT、并使用不会激活电流调节的感应电阻器。 这样做将允许系统在需要时监控电流。