This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801-Q1:运行期间 VBB 断开

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681438/drv8801-q1-vbb-disconnect-during-operation

器件型号:DRV8801-Q1

你好!

我想这更像是一个一般电机问题、但使用的是 DRV8801-Q1、因此我想检查我的推理... VBB 来自负载开关。 该负载开关可能会受到欠压脉冲的影响、这些脉冲会在运行期间关断负载开关。 我的问题是、如果 DRV8801-Q1正在运行、然后由于负载开关进入欠压状态而断开 VBB、会发生什么情况? 我的答案是、电机将关闭、因为 H 桥不再被驱动、但是否有一段时间欠压脉冲足够短、以至于电机甚至不会注意到 VBB 已断开连接?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我希望一切都进展顺利:-)

    您的推理是正确的。 旋转转子具有惯性、因此电机不再受电时不会立即停止。 在此断电条件下、绕组电感中的电流将通过 H 桥中 FET 的体二极管放电、并通过负载开关 FET 的体二极管放电至电源。