This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10963:推荐用于 DRV10963驱动器和搅拌器应用的 BLDC。

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10963
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681129/drv10963-recommended-bldc-for-drv10963-driver-and-stirrer-application

器件型号:DRV10963

大家好、

1.我想在搅拌器应用中使用5V 无刷驱动器,并且我想使用此驱动器: DRV10963。 我尝试使用它来驱动一个二次 icopter BLDC (额定电压为12V)。 我知道它的额定值不是这样的、但我只是想看到电机在移动。 我只是想了解为什么它没有移动。 这是因为电感器低于 DRV10963数据表中的建议值吗? 当我在插入 BLDC 的情况下启动驱动器时、我看到相位和 GND 之间有1V 电压、但没有其他东西。 当我拔下 BLDC 时、相位和 GND 之间的电压看起来正常(我有一个 PWM 0-5V)。

2.是否有人知道我可以使用此驱动器的无刷电机? 我使用锂聚合物电池(最大4.2V)为驱动器供电、并使用升压器将电压提高至5V。 我不会升压到12V、因为我的所有系统都在5V 最大电压下工作。 这就是我希望使用5V 驱动器的原因、因为我的应用是低功耗(<1W)。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amury、

    您能否在启动电机时提供三相电压的示波器图? 此外、您能否获得 U 相中的电流? 电感可能过低、或者如果电阻较低、则可能会达到电流限制。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、这是我的想法、但我想知道使用该驱动器可以驱动什么 BLDC 5V? 我试图在互联网上找到一个器件、我可以轻松获取我的产品。 您是否有可以推荐的器件? 我可以找到许多12V 无刷、但不能找到5V。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amury、

    我没有适合5V BLDC 电机的电源。 我们与之合作的大多数客户都直接提供给我们。 我知道笔记本电脑硬盘驱动器中的主轴电机是5V 无传感器 BLDC 电机。 如果您可以找到一个旧笔记本电脑硬盘驱动器、它可能是一个不错的来源。

    谢谢、
    Brian