This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:InstaSPIN 库

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, TIDA-00447
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681132/msp430g2744-instaspin-library

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件: TIDA-00447

TI 使用 MSP430G2744的主题库创建了参考设计 TIDA-00447。

 

我们可以为 Delfino 377/379使用相同的库吗?

 

谢谢、

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、梅森、

    我不熟悉 TIDA-00447、但通常为 MSP430编写的库与 C2000 MCU 不兼容、因为它们是不同的内核。 我将把此主题移至电机驱动器论坛、以查看他们是否为您提供任何其他与 Delfino MCU 相关的配套资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jace。

    TMS430不是启用了 InstaSPIN 的 AFAIK、所以它必须是使用某些库完成的。

    客户可以将库移植到 Delfino、前提是只有它采用源代码形式。

    否则、将需要 TI 的支持...

    此致、

    Mason