This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:正弦换向示例

Guru**** 2379910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679766/drv8323-sinusoidal-commutation-example

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529DRV832X

您好!

客户将 DRV8323BOOST BoosterPack 与 MSP430F5529 LP 配合使用时、能够运行 DRV832x_EVM_BLDC_FW_1.0.0封装中的 OOB 梯形含传感器和无传感器 BLDC。

DRV8323还提到了正弦换向。

是否有任何正弦换向示例可用、即使它位于 C2000等不同 MCU 上也是如此?

我注意到有一个使用 C2000的 Instaspin FOC 示例、但在这里、我们只需要一个带霍尔传感器的 BLDC 控制、而需要正弦换向。

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    请访问 e2e.ti.com/.../635499
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    很抱歉、我点击得太快了。

    如您所述、C2000示例是 Instaspin FOC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    是否有一个仅具有正弦换向的示例、而不是 FOC。 我们只需要正弦 BLDC 控制(霍尔传感器)。

    谢谢!
    -Gunter