This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:使用栅极驱动器来开启48V BLDC 时出现问题、从而使栅极驱动器熔断

Guru**** 2379910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681040/drv8323-problems-using-gate-driver-to-turn-48v-bldc-blowing-gate-drivers

器件型号:DRV8323

团队、

我有一个定制设计的电机控制器板、用于我的高级设计项目(随附原理图)。  电机是一款具有霍尔传感器反馈的三相48V BLDC。  尝试以高达约20A 的电流运行此电机。  我将在1x PWM 模式下使用 SPI 配置电机。  最新的问题是、我在软件中以30%的占空比启用电机(更少的一点、电机甚至不尝试转动)、它旋转大约1整圈、然后栅极驱动器弹出(让我们来看看它的魔幻烟雾)。  很明显、我在配置方面做了一些错误、或者存在硬件问题。  我希望大家能提供一些关于检查内容、尝试等方面的反馈...   

感谢你能抽出时间、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记连接原理图

    e2e.ti.com/.../MDM_5F00_1-_2D00_-Schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    DRV8323S 具有许多保护特性、因此损坏此栅极驱动器本身是不寻常的。 您看到芯片上有任何损坏吗? 如果是、哪些引脚接近损坏? 如果您可以附上损坏器件的良好图片、这可能会让我了解可能发生了什么错误。

    原理图在大多数情况下对我来说都很好。 我唯一的意见是、最好将一个介于48V 和接地之间的大容量电容器(大约100uF)放置在尽可能靠近 FET 的位置。 此外、请确保电路板上有大量的铜、这些铜在20A 电流的区域中流动。

    您是否能够在不损坏器件的情况下以较低电压运行电机? 如果可能、在具有限流功能的电源上使用小电流(可能使用较小的电机)测试您的系统。 这将使您能够探测器件引脚和电路板上的其他位置、以查看故障发生的位置、而不会损坏器件。