This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:如何在 DRV2605L-Q1上操作不同的 Acuator LRA 和 ERM

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680731/drv2605l-q1-how-to-operated-different-acuator-lra-and-erm-on-drv2605l-q1

器件型号:DRV2605L-Q1

尊敬的 Hatics 团队

它是否适用于 DRV2605L-Q1上的不同 Acuator LRA 和 ERM?

您是否有 DRV2605L-Q1上的不同 Acuator LRA 和 ERM 的操作文档?

我们需要对电机驱动器有基本的了解。

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您可以参考以下文档: ERM 和 LRA 传动器解决 方案以及移动设备和可穿戴设备的触觉实现注意事项、以查找有关 LRA 和 ERM 的更多信息。 此外、您还可以参考 TI.com 上的传动器驱动器以查找传动器和培训部分。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师