This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, TIDA-00652, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678948/drv10983-drv10983

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: TIDA-00652UCC28180

你好

我从 不是 TIDA-00652的参考设计(提供23.95Vlot)构建了电源、并尝试将 STM8微控制器(具有 STM8S103f3的开发板)与 DRV10983连接、微控制器打开并使用 我的设置循环程序(LED 闪烁)、 但它不接受来自 I.R 传感器的数据,但当 mricocontroller 通过串行调试器连接到计算机时,系统工作正常,可以接受来自 I.R.接收器的数据,并通过 I2C 将命令发送到 DRV 并对其进行完美控制,  但是、当从计算机断开接地时、控制器不接受来自 I.R 接收器的数据。 我加载了 DRV10983 EEPROM 以确认是否已开启并运行由 Runtian 电机 提供的 DRV10983 EVM。

滤除噪声是否需要任何额外的滤波电容器?

谢谢、此致

第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、

    根据我所能知、在某些情况下 、STM8 MCU 可以成功地与 DRV10983 器  件通信、加载到 EEPROM 中、然后正常旋转电机。

    查看故障排除步骤时、DRV10983似乎与您所面临的问题无关。 这意味着、您可以从系统中移除 DRV10983、您的问题将无法得到解决。 遗憾   的是、STM8 MCU 和 IR 传感器不是德州仪器的部件、因此、德州仪器无法支持它们之间发生的任何问题。

    话虽如此、  串行调试器必须使系统正常工作。  尝试 了解串行调试器如何与 MCU 连接、并了解如何在您的系统中复制此性能。

    很抱歉、您的不便之处。 祝您故障排除顺利。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题不是 DRV10983、它仅在参考设计(TIDA-00652)降压转换器电源已连接时才会出现问题。系统以这种方式工作、我尝试使用另一种反激式设计电源、电路可与任何外部连接一起工作。

    谢谢

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、

    很抱歉有误解。 让我们来看看系统是什么、如果我错了、请纠正我的问题:

    • 90-265V 交流电压进入输出电压约为24VDC 的降压 PFC 电路(基于使用 UCC28180的 TIDA-00652)
      • 24VDC 为 DRV10983供电
      • DRV10983 V3P3输出为采用 STM8S103f3的开发板供电
      • 具有 STM8S103f3的开发板连接到红外传感器
    • 您可以 断开 TIDA 降压 PFC 电路并将 DRV10983、STM8S103f3和 IR 传感器连接到 不同的电源、系统工作正常
    • 此外、STM8S103f3和 IR 传感器可由外部供电(而不是使用 DRV10983)、  而 STM8S103f3 可与 DRV10983通信
      • 在本例中、我不确定是什么为 DRV10983供电

    如果这些假设是正确的、那么我们已缩小到 DRV10983或 TIDA 降压 PFC 电路。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我要附上该设置的方框图。

    3.3V 来自 DRV10983的 VREG、所连接的控制器、LED 和 I.R 传感器总共消耗60mA 电流、低于 VREG 可提供的100mA 电流。

    我还有 MSP4302274开发板、我用 MSP430替换了 STM8S、并获得类似结果。

    当反激式 SMPS 的接地断开时,电路的行为与降压转换器上的采样类似(从 I.R.中丢失数据)。

    这两个微控制 器都使用类似的代码进行编程,LED 将继续闪烁,以显示它没有崩溃或复位,当接收到确认中断的 I.R.数据时,LED 将关闭1秒钟,当微控制器确认 I.R.时,将与 DRV10983进行通信。

    我将尝试运行控制器和电池组的 I.R.、并将 GND 与 DRV 板的 RET 相结合、检查它是否适用于 I.R.

    谢谢、此致

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、

    我建议首先将 TIDA-00652测试为独立电源、以确保其输出电压没有问题。 如果您可以在系统无法正常工作时发布 TIDA-00652的24V 输出波形、这也会有所帮助。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我找到了一个解决方案、系统可以根据需要工作。

    感谢 Cole 和 Peter 的快速回答。

    谢谢、此致

    第纳尔