This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:更改为修订版本 B

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678755/drv8308-changes-to-revision-b

器件型号:DRV8308

我们注意到与 DRV8308版本 B 有2个不同之处

第一个区别是删除了“转子锁定检测”。 我们想知道为什么从 DRV8308中删除此选项? 其次、我们想知道是否有办法重新激活此选项? 问题是我们在产品中使用此选项、看起来我们需要在控制 MSP430中实现软件解决方案。

第二个区别是、当 SPI 总线上没有编程软件时、新的 DRV 处于启用状态。 我们不使用 DRV8308中的 OTP 选项,我们注意到当 MSP 未对 DRV 进行编程时,REST 电流和激活的 FG 线路会增加。 这不是一个大问题,但它是一种异常现象,会导致我们的生产流程出现问题。

Vincent Brakshefden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    很抱歉耽误你的回答。 我们将很快与您联系、以获取更多信息。