This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:DRV3245Q-Q1反电动势检测+反馈

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3245Q-Q1, BOOSTXL-DRV3245AQ1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680113/drv3245q-q1-drv3245q-q1-back-emf-detection-feedback

器件型号:DRV3245Q-Q1
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV3245AQ1

您好!

我有一位客户询问 DRV3245Q-Q1。 如果您需要离线、请随时向我发送电子邮件。 问题如下:

  1. 根据以下文档“BOOSTXL-DRV3245AQ1 EVM 无传感器软件用户指南”,芯片组能够检测反电动势? 或者、本文档中描述的软件仅用于评估板?
    1. 那么、DRV3245Q-Q1能否感应和检测反电动势、或者这只是评估板的一项功能?
  2. 如果芯片组反馈电机位置、则电机位置由 SPI 进行反馈?
    1. 我相信他在问 SPI 端口是否回读电机位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    DRV3245Q 在每个相位上都集成了相位比较器、用于监测 SHx 节点处的电压。 比较器的阈值基于 VDRAIN 电压、可设置为75%上升/下降、或50%上升/下降。 如果反电动势足够大、超过这些阈值、则可以使用这些相位比较器来感应和报告反电动势。

    DRV3245A 和 DRV3245B 均可通过 SPI 报告相位比较器的状态、但 DRV3245B 也能够通过相位比较器的三个专用数字输出引脚报告。

    不过、EVM 实际上使用外部电阻分压器将相电压反馈回 MCU ADC、因为这样可以为 A 型和 B 型 EVM 使用相同的软件。

    谢谢、
    Garrett