请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2604L 大家好、
我的客户考虑在其应用中使用 DRV2604L。
他使用触觉控制台 GUI 并想知道 如何使用 RAM 管理器。
1)
我认为使用 RAM 管理器需要二进制文件、然后 可以将其导入 DRV2604L。
我的理解是否正确?
2)
是否有可使用的参考二进制文件?
我的客户认为很难 从第一个文件生成二进制文件。
此致、
雅丽塔/日本地区