This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:PWM 噪声

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679169/drv8818-pwm-noise

器件型号:DRV8818

您好!

我们的客户使用 DRV8818。

VCC、Vref 和 STEP 引脚上存在 PWM 噪声。

我附上客户的评估结果。

e2e.ti.com/.../DRV8818_5F00_PWM_5F00_noise.pdf

客户的配置如下。

1/2步进,1.2A 峰值电流

旁路电容器:VMA 0.1uF VMB 0.1uF VCC:0.1uF、大容量电容器为330uF

尤其是、STEP 引脚的噪声高于+/-1V。  

此噪声是否会导致故障或器件损坏?

您有权变措施吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    显示的噪声是此类系统中的典型噪声。 除非噪声尖峰超过 STEP 引脚的正阈值、否则我们未观察到任何器件问题。

    如果 STEP 引脚上的噪声超过~0.3 x VCC、则可将其解释为 STEP 脉冲、从而使分度器前进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    抱歉、请让我更正以下陈述:"除非噪声尖峰超过 STEP 引脚的正阈值、否则我们未观察到任何器件问题。"

    我应该已经写过:我们没有观察到任何器件问题、除非噪声尖峰超过 STEP 引脚的最大 VIL 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    客户考虑尖峰噪声水平低于 GND。
    对于具有短时尖峰噪声的 STEP 引脚、是否有任何绝对最大额定值?

    这些尖峰噪声是否会根据测量条件发生?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoyama-San、

    相对于器件 GND (引脚7和21)、绝对最大额定值为-0.5V。

    测量值必须以器件 GND 为基准。

    理想情况下、最好使用差分探头来执行此测量。 另一种选择是测量相对于接地的 STEP 引脚和 GND 引脚并使用数学函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    我将检查客户的测量条件。

    我想再问一个问题。
    VREF 引脚的绝对最大额定值为0V (GND)至 VCC。
    在大多数情况下、它是-0.3V 至 VCC+0.3V。
    有什么原因吗?

    此致、
    Naoki Aoyama