在双刷直流电机设计中实施 drv8704时遇到了一些问题。 我们是莱斯大学的电饭车团队的一员、我们准备在两周内参加竞赛。
问题是、当我们加速到一个速度、然后选择减速时、整个电路会变成一条海线、并开始以50MHz 的极高频率振荡。
运行几秒钟后、电机驱动器电路开始以大约50MHz 的频率振荡、然后 DRV 芯片进入故障状态。
我们知道、因为我们已经对来自多个节点、高侧和低侧晶体管上的栅极以及负载上的信号进行了范围划分。 我们最近观察到这一点时、几个 FET 和 DRV 芯片损坏。
我们有几个关于如何解决这一问题的问题和理论。
VM 引脚上的陶瓷旁路电容器、而不是大容量电容:
在(5)引脚功能下、VM 表示需要一个连接 GND 的0.1uF 旁路电容器、但在(8.2)典型应用中、VM 表示需要一个连接 GND 的0.01uF 旁路电容器。 在(10.2)布局示例中、VM 还显示为具有0.01uF 旁路电容。
我想知道这是否是数据表中的错误? 如果是、要使用哪一个正确的旁路电容? 有什么不同吗?
对电流感应电阻器进行滤波。 我们使用的电流感应电阻器为10 mOhm、预期每个电机的电流消耗高达30安培、但到目前为止、仅在电源电流约为2安培时进行了测试。 滤波电路的截止频率应为多少? 我们的电流感应电阻器是否足够大、能够从其中获得明显的值?
我们将于本周二将赛车运送出去参加比赛、因此我们的团队将非常感谢您能尽快获得一些反馈!
谢谢、
Manuel
我已附上了我们设计的鹰类文件以及我们问题的一些截屏。
e2e.ti.com/.../failure-files.zipe2e.ti.com/.../Motor-control-BOM-_2D00_-Stage-3.xlsx
谢谢!