This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604L:用于 LRA 的自动谐振引擎

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679152/drv2604l-auto-resonance-engine-for-lra

器件型号:DRV2604L

大家好、

DRV2604L 在自动谐振中是否可以跟踪共振频率范围?
±、当将 驱动时间设置为2.5ms 时、可以跟踪200 μ s "xx"[Hz]。

(数据表第22页)


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔
    是的、这是表6.3中的最后一项。 范围为125Hz - 300Hz。