请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8704 主题中讨论的其他器件: CSD18535KCS
您好!
我和我的团队计划在以50V 电压运行的电动车辆中使用 DRV8704、使用 CSD18535KCS MOSFET 和 ALLCELL HE-4820电池通过每个 H 桥的最大电流为20A。 我的问题与驱动寄存器有关。 MOSFET 的数据表中规定了 80nC 的最大栅极电荷、因此我使用100nC 计算了驱动设置。 我计算的设置如下:
最大拉电流:100mA
最大灌电流:200mA
T_DRIVE = 2.1us
死区时间= 670ns
T_off = 16us
T_blank = 5.880us
这些值对于 FET 而言是否合适? 我们希望避免过多的功率耗散、并有足够的时间让栅极完全充电和完全放电。 我的理解是、t_blank 应至少比 t_drive 长、以避免在 DRV8704进入限流模式时损坏 FET。 是这样吗?
另一个问题:
过流保护电压是如何计算的? 我的推理告诉我、我们应该使用电池的短路电流乘以 FET 的导通电阻。 但是、我不确定过流保护抗尖峰脉冲时间。
非常感谢您的参与!