This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:在 I2C 中将 DRV2667EVM 与 USB2any 相连

Guru**** 2378720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678903/drv2667-connection-the-drv2667evm-with-usb2any-in-i2c

器件型号:DRV2667
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

对于 DRV2667 EVM 卡,我想用 Launch Haptics control 来设置它... USB2any 进行通信、但它不想进行连接 

我不知道为什么

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    USB2ANY 固件更新是必需的、您能给我一封电子邮件来帮助您吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的关注、



    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    我发现这个问题、不想安装、

    此致