请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872 尊敬的同事:
我的客户正在使用我们的 DRV8872-Q1、对该器件有几个静态问题
1.器件处于制动模式(IN1=1、IN2=1)时的电流消耗是多少、客户发现它高达2mA、但在 HiZ 模式(in1=IN2=0)下、它是 uA 级、 但根据数据表、只有低侧 FET 导通、高侧处于关断状态、因此不应消耗电流、 因此客户想知道哪个电路消耗2mA 电流?
2.另一个问题是,对于每个输出引脚的高侧和低侧 MOSFET, 是否有死区时间控制来避免击穿? 如果是、您将死区时间留多久?
谢谢。
此致
张夏