This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:使用三相驱动器控制有刷直流

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678936/drv8320-control-brushed-dc-with-3-phase-driver

器件型号:DRV8320

DRV8320能否仅使用3个半桥中的2个来驱动直流有刷电机、而不会导致内部诊断问题?   我需要使用第三个电桥驱动 HS n-FET、因此这将使其对我的应用非常方便。   除了器件内部的功能之外、我看不到任何技术上的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于三个半桥中的每一个都是独立的、因此使用 DRV8320应该可以实现您的用例。 如果未使用任何1/2-H、建议使用330 Ω 电阻器将 SHx 连接到 GND、以确保 VDS 监视器不会跳闸(但看起来您使用的是最后一个半桥)。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上是1/2电桥的一半、我只需要用第三高侧来切换 VM (VBATT)、而低侧不会被使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    这就是我假定的。 最后一个1/2H 桥可省略低侧 FET、因此您只驱动高侧 FET。 确保将 SHx 连接到高侧 FET 的源极。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我联系谁进行销售相关事宜、我的经销商表示我需要直接联系 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我已通过私人邮件向您发送了一份 E2E 朋友请求、以供进一步讨论。

    谢谢、
    Matt