This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:客户是否需要为 DRV10970进行编程

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970, DRV10983, DRV10963, DRV10964, DRV10974, DRV10975, DRV10983-Q1, DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678754/drv10970-can-the-customer-need-to-program-for-drv10970

器件型号:DRV10970
主题中讨论的其他器件: DRV10983DRV10963DRV10964DRV10974DRV10975DRV10983-Q1DRV10987

大家好、

客户需要选择不应自行编程的电机驱动器件  

配置寄存器。 即器件 集成 了该算法。

我找到了 DRV10970和 DRV10983。 这两个器件能否满足客户的要求?

我们还有其他类似的器件吗?  

是否所有 DRV10x 系列器件 都集成 了该算法?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    是的、整个 DRV10x 产品系列都在 器件中集成了算法控制。 此外、还集成了前置驱动器、FET 和保护功能。

    根据其预期的电源电压和输出电流或输出功率、他们可以缩小搜索特定器件的范围。 我还想说、DRV10x 产品系列中的大多数产品都是无传感器的(无霍尔传感器、可节省 BOM 成本和电路板空间、但代价是可能实现最快的启动)。 我们只有传感器件是 DRV10970 (20W、 可配置外部电阻器)。 否则、我们将通过以下方式推销其他器件:

    • 5V
      • DRV10963:4W、可通过寄存器进行配置
      • DRV10964:4W、固定功能
    • 12V
      • DRV10974:12W、可配置外部电阻器
      • DRV10975:27W、通过寄存器实现高度可配置
      • DRV10983-Q1:27W、可通过寄存器进行高度配置
    • 24V
      • DRV10983:48W、可通过寄存器高度配置
      • DRV10987:54W、可通过寄存器实现高度可配置

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Cole