This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最小 安培;最大值(&A) 下拉电阻器的值

Guru**** 2378850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678285/min-max-value-of-pull-down-resistors

器件型号:DRV8846

大家好、团队成员

是最小值的数据 和最大 是否提供了 NENABLE、STEP、DIR、ADEC (典型值200kOhm)和 nSLEEP (典型值500kOhm)上的下拉电阻值?

客户担心其外部上拉电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    我们将在周一进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    经过研究、考虑到 Vin = 5V 且最大输入电流为30uA、上述所有引脚的内部下拉电阻的最小值为166k 欧姆。