This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803EVM:DRV8803EVM MCU 源代码

Guru**** 2378710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803EVM, MSP430F2617, DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/678179/drv8803evm-drv8803evm-mcu-source-code

器件型号:DRV8803EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F2617DRV8803

我有一个 DRV8803EVM 模块、并希望修改 MSP430F2617中的固件。   

根据此评估套件上的 TI 网站、评估套件中包含 MSP 源代码。

您能告诉我 MSP 源代码的下载页面吗?

包含项目

  • DRV8803评估模块
  • MCU 控制软件源代码
  • 易于使用的 GUI
  • USB 电缆

谢谢!

跳过